This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们完全移除了 DESAT 消隐电容器、但 DESAT 引脚上的电压仍在上升、大约需要7uSec 才能达到7V。 我们还移除了与电容器并联的肖特基二极管、但它不会影响时序。 最后、我们验证了电容小于5pF、但仍然没有差异。 这是器件的固有功能吗? 我们还在考虑使用上拉电阻器来加快计时。
您好、Adrian、
我们有一个非常弱的电流源为该节点充电(500uA)。 查看图15-18、我假设您的速度会超过7us。 对于220pF 消隐电容器、我们可以看到它的充电电流达到阈值电平为4-5 μ F。 我想您的电路板上的某个位置有一些多余的电容/泄漏。
可能是 HV 阻断二极管的结电容会减慢它的速度?
如果您使用电阻器加快速度、当然需要权衡的是、由于集电极上的振铃、您可能会遇到错误的跳闸。
感谢您的快速响应。 我将研究 HV 阻断二极管。