This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-Q1:ISO5852S-Q1

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970724/iso5852s-q1-iso5852s-q1

器件型号:ISO5852S-Q1

我们完全移除了 DESAT 消隐电容器、但 DESAT 引脚上的电压仍在上升、大约需要7uSec 才能达到7V。  我们还移除了与电容器并联的肖特基二极管、但它不会影响时序。  最后、我们验证了电容小于5pF、但仍然没有差异。  这是器件的固有功能吗?  我们还在考虑使用上拉电阻器来加快计时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我们有一个非常弱的电流源为该节点充电(500uA)。 查看图15-18、我假设您的速度会超过7us。 对于220pF 消隐电容器、我们可以看到它的充电电流达到阈值电平为4-5 μ F。 我想您的电路板上的某个位置有一些多余的电容/泄漏。

    可能是 HV 阻断二极管的结电容会减慢它的速度?

    如果您使用电阻器加快速度、当然需要权衡的是、由于集电极上的振铃、您可能会遇到错误的跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  我将研究 HV 阻断二极管。