This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:关于恒流降压转换器的建议

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970549/tps92511-suggestion-on-constant-current-buck-converter

器件型号:TPS92511

尊敬的 TI 团队:

对于一串具有调光功能的 LED、我们需要500mA 的恒定电流、用于7英寸 TFT LCD。

标称输入电压为12V。

LED 正向电压范围为 8.7V 至10.5V

请为相同的器件推荐合适的 IC。

此致

Shwetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、您好!

      我推荐新发布的器件 TPS92200D2、它能以优化的成本提供出色的性能。

    BR

    肖恩