请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92511 尊敬的 TI 团队:
对于一串具有调光功能的 LED、我们需要500mA 的恒定电流、用于7英寸 TFT LCD。
标称输入电压为12V。
LED 正向电压范围为 8.7V 至10.5V
请为相同的器件推荐合适的 IC。
此致
Shwetha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
对于一串具有调光功能的 LED、我们需要500mA 的恒定电流、用于7英寸 TFT LCD。
标称输入电压为12V。
LED 正向电压范围为 8.7V 至10.5V
请为相同的器件推荐合适的 IC。
此致
Shwetha