请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24170 你(们)好
客户设计原理图和充电功能正常。 但在 DPM 模式下无法进入。
当 RAC 上的电压比 VACSET 引脚上的电压高20倍时、芯片将进入 DPM 模式并主动降低充电电流以控制输入电流。
但在测试中发现、当将充电电流2A 和最大输入电流2A 设置为0.4V 时、ISET 和 ACSET 引脚电压设置为0.4V、
然后使用12V 电源。 充电电流可测量为2A、输入电流约为1.3A。
然后将电子负载连接到 VSYS、缓慢地将电流增加到2A 以上、并继续增加电流。 在此过程中、输入电流随电子负载的变化而变化。 超过2A 后、充电电流不会降低。
此测试是否正确、请附上原理图以供参考。
谢谢
星号