This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:BQ24170 DPM 查询

Guru**** 2602775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970506/bq24170-bq24170-dpm-query

器件型号:BQ24170

你(们)好

客户设计原理图和充电功能正常。 但在 DPM 模式下无法进入。

当 RAC 上的电压比 VACSET 引脚上的电压高20倍时、芯片将进入 DPM 模式并主动降低充电电流以控制输入电流。

但在测试中发现、当将充电电流2A 和最大输入电流2A 设置为0.4V 时、ISET 和 ACSET 引脚电压设置为0.4V、

然后使用12V 电源。 充电电流可测量为2A、输入电流约为1.3A。

然后将电子负载连接到 VSYS、缓慢地将电流增加到2A 以上、并继续增加电流。 在此过程中、输入电流随电子负载的变化而变化。 超过2A 后、充电电流不会降低。  

此测试是否正确、请附上原理图以供参考。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    您的过程和原理图看起来不错。

    您能否确认 ACSET 网络、ISET 网络和两个感测电阻的电阻值?

    此外、请捕获 VACSET 并查看直流电压值。

    最后、在您执行实验时捕获两个感应电阻器上的电压。

    此致、

    Ricardo