大家好、
这是客户请求、您能告知:
"
我们希望使用下图中的测试信号通过 ISO16750-2集中式负载突降测试、其中我们的*电压为58V。
我想使用 LMR36503MSC5RPERQ1或 LMR36503RS5QRPERQ1在不使用 TVS 的情况下通过该测试。
LMR36503的最大 由于工作电压为65V、它还将在58V 下工作、我想我将无需使用 TVS 即可通过测试。
ISO16005 ESD 测试中;
ESD 信号是否仅应用于电路板的输出引脚?
ESD 信号是否应用于电子卡的电池+和 GND 输入?
他说、LMR36503在数据表的下表中的值中具有 ESD 保护。
这些值是否足以通过 ISO16005测试?
我是否必须使用 TVS 来提供更高级别的 ESD 保护?
如果我要使用 TVS、那么我需要多少伏的电压来选择 TVS?
"
提前感谢
此致
Furkan Sefiloglu