This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:通过 ISO16750-2测试

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969083/lmr36503-passing-iso16750-2-test

器件型号:LMR36503

大家好、

这是客户请求、您能告知:

"

我们希望使用下图中的测试信号通过 ISO16750-2集中式负载突降测试、其中我们的*电压为58V。
我想使用 LMR36503MSC5RPERQ1或 LMR36503RS5QRPERQ1在不使用 TVS 的情况下通过该测试。
LMR36503的最大 由于工作电压为65V、它还将在58V 下工作、我想我将无需使用 TVS 即可通过测试。

ISO16005 ESD 测试中;
ESD 信号是否仅应用于电路板的输出引脚?
ESD 信号是否应用于电子卡的电池+和 GND 输入?
他说、LMR36503在数据表的下表中的值中具有 ESD 保护。
这些值是否足以通过 ISO16005测试?
我是否必须使用 TVS 来提供更高级别的 ESD 保护?
如果我要使用 TVS、那么我需要多少伏的电压来选择 TVS?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    我认为负载突降不需要 TVS 二极管。 最大工作输入电压为65V、绝对最大值为70V
    我将与对 ESD 测试程序有更多了解的相应工程师联系、并尽快与您联系。

    但首先、您能否提供有关 ISO16005测试的更多信息? 参数/详情是什么?

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    大概是一个星期、我没有收到您的回复。 我将假定问题已解决、因此我将关闭此主题。 如果仍有问题、请随时在方便时重新打开主题。

    谢谢、
    Alejandro