This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:输入电流感应电阻器

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969876/bq25713b-input-current-sense-resistor

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

大家好、团队、

我已将输入电流感应电阻器从10m Ω 更改为20m Ω、以将 输入电流读数的分辨率从50mA 提高到25mA (ADCIINCMPIN () (2B/2Ah)寄存器)。

对于与输入电流(IIN_HOST (0F/0Eh)和 IIN_DPM (25/24H))相关的其他寄存器、我还需要做哪些其他更改? 我还必须将其 LSB 减半吗?

此致、

Dmitriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitriy、

    数据表规格基于10m Ω。 不建议使用其他值。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linhong、请阅读 BQ25713 (如下所示)数据表的第9.6.6.1节、其中说明20m Ω 输入感应电阻器可用于实现更高的调节精度、 这是我的情况、因为我准备根据输入电流和总线电压信息来查找 PV 太阳能电池板的最大功率点。

    另请读取 ChargeOption1寄存器、该寄存器具有支持20m Ω 配置的配置位 RSNS_RAC。 但是、我不确定该配置位的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    很抱歉造成混淆。 您回答正确! BQ25713B 支持20m Ω 感应。 是的、您需要设置寄存器位 RSNS_RAC=1、并在设置电流设置时将所有计算值减半(您不必更改电压设置)。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的林红:

    总之、对于20m Ω 的输入电流感应电阻器(RAC):

    IIN_DPM 的 LSB (25/24H)是25mA? 寄存器 ofset (0x00的值)是50mA 还是25mA 呢?

    2、IIN_HOST (0F/0Eh)的 LSB 是25mA? 寄存器 ofset (0x00的值)是50mA 还是25mA 呢?

    ADCIINCMPIN (2B/2Ah)的 LSB 为25mA、全范围为 6.375mA?

    此致、

    Dmitriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitriy、

    所有当前值将为半编辑  

    此致、

    林红