This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:上电顺序

Guru**** 2635605 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968318/tps51206-power-on-sequence

器件型号:TPS51206

大家好、

我对 TPS51206有疑问。

7.3.6中的序列如下。
打开 VDD、S3、S5->打开 VLDOIN 和 VDDQSNS

图23中的序列如下所示。
ON->ON VLDOIN 和 VDDQ SNS->ON S3、S5

我会认为这两个序列都正常运行。
哪个是参考序列?


此外、如果 VDD、VLDOIN、S5、S3关闭、 VDDQSNS 的输入1.5V。
这种情况是否会导致器件故障或故障?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    图23是建议的加电/断电顺序、尽管这两个顺序都正常。  

    如果 VDD、VLDOIN、S5和 S3全部关闭、则可以为 VDDQSNS 提供1.5V 电压。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Weidong-san

    感谢你的答复。
    我知道。

    此致、
    石田山