This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10505EXT:可能的故障模式和预防

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10505EXT, TPSM82480, TPSM82810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970239/lmz10505ext-possible-failure-modes-and-prevention

器件型号:LMZ10505EXT
主题中讨论的其他器件: TPSM82480TPSM82810

您好!

我的客户计划使用 LMZ10505EXT。 他们希望了解以下几点。

SMPS 稳压器可能的故障模式是什么。
2.该稳压器中考虑了哪些故障模式。
3、故障模式在本稳压器中没有考虑、解决方案是什么。

此致、

Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    LMZ10505EXT 非常老旧、如果您需要-55C 工作温度、它是一款很好的器件。  如果您可以接受正常的-40 C 工作温度、我们可以考虑 TPSM82810和 TPSM82480等更新的电源模块。

    您的问题是一个一般性问题、对于每种可想象的故障模式、都无法提供完整的答案。  让我来总结一些项目、如果需要、您可以提问。

    如 D/S 中所述、该器件(和大多数器件)具有针对输入电压过低(UVLO)、温度过高(过热保护)和电流过高(电流限制)的保护功能。

    防止损坏任何直流/直流的最佳方法是按照 D/S 中所示和中的说明进行良好的 PCB 布局  ,并在建议的工作条件下运行器件。

    在我看来、这两项是客户遇到的最大问题。  通过阅读 D/S、复制布局建议以及让同行和/或在 E2E 上查看布局、可以轻松预防 PCB 布局问题。