请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ10505EXT 主题中讨论的其他器件: TPSM82480、 TPSM82810
您好!
我的客户计划使用 LMZ10505EXT。 他们希望了解以下几点。
SMPS 稳压器可能的故障模式是什么。
2.该稳压器中考虑了哪些故障模式。
3、故障模式在本稳压器中没有考虑、解决方案是什么。
此致、
Akshat
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户计划使用 LMZ10505EXT。 他们希望了解以下几点。
SMPS 稳压器可能的故障模式是什么。
2.该稳压器中考虑了哪些故障模式。
3、故障模式在本稳压器中没有考虑、解决方案是什么。
此致、
Akshat
您好、Akshat、
LMZ10505EXT 非常老旧、如果您需要-55C 工作温度、它是一款很好的器件。 如果您可以接受正常的-40 C 工作温度、我们可以考虑 TPSM82810和 TPSM82480等更新的电源模块。
您的问题是一个一般性问题、对于每种可想象的故障模式、都无法提供完整的答案。 让我来总结一些项目、如果需要、您可以提问。
如 D/S 中所述、该器件(和大多数器件)具有针对输入电压过低(UVLO)、温度过高(过热保护)和电流过高(电流限制)的保护功能。
防止损坏任何直流/直流的最佳方法是按照 D/S 中所示和中的说明进行良好的 PCB 布局
,并在建议的工作条件下运行器件。
在我看来、这两项是客户遇到的最大问题。 通过阅读 D/S、复制布局建议以及让同行和/或在 E2E 上查看布局、可以轻松预防 PCB 布局问题。