This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:查找合适的组件来控制12V 30W 加热器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970317/tps27s100-finding-right-component-to-control-12v-30watt-heater

器件型号:TPS27S100

你(们)好

我想知道 TPS27S100是否是使用微控制器 PWM 控制30W 12V 加热器的好器件。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    由于器件的时序限制、快速 PWM 将不适用于该器件。 我认为最大频率大约为1kHz、以便根据占空比进行实际更改。  

    就负载变化而言、12V、30W 加热器意味着其最大电流消耗为2.5A。 TPS27S100的额定电流高达4A、因此我相信它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我们可以在122Hz 至32kHz 的频率下运行 PWM。 此外、由于热结环境温度 为41 C/W 或  RθJC 31、此器件将会非常热、因此我将如何运行该器件、因为我正在运行30W。 (30*41=1230C)

    您是否有任何其他 p/n 或建议、我们可以使用它来运行加热器。   

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    请保持 PWM 低于1kHz。 如果您可以以更慢的速度运行它、这将是首选方法。 任何快于此速度的 PWM 都将导致器件无法对输入做出正确响应。 我建议使用200Hz。

    此外、负载功率为30W。 这并不意味着 FET 上的功率将下降30W。 稳定状态下的功耗为器件的 I^2*R_ON。

    这意味着在最坏的情况下、FET 上的功耗为2.5*2.5*0.166 (数据表中的150C 时为166m Ω)。 功率仅为1.0375 W

    假设您使用 QFN 封装并在环境(R_theta、j、a)下进行冷却、此功率会将结温最高提高44.2C。 产生的结温将为86.2C。

    虽然这很热、但它完全处于此器件的工作范围内、任何种类的冷却或散热都只能进一步帮助它。