你(们)好
我想知道 TPS27S100是否是使用微控制器 PWM 控制30W 12V 加热器的好器件。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Amir、
请保持 PWM 低于1kHz。 如果您可以以更慢的速度运行它、这将是首选方法。 任何快于此速度的 PWM 都将导致器件无法对输入做出正确响应。 我建议使用200Hz。
此外、负载功率为30W。 这并不意味着 FET 上的功率将下降30W。 稳定状态下的功耗为器件的 I^2*R_ON。
这意味着在最坏的情况下、FET 上的功耗为2.5*2.5*0.166 (数据表中的150C 时为166m Ω)。 功率仅为1.0375 W
假设您使用 QFN 封装并在环境(R_theta、j、a)下进行冷却、此功率会将结温最高提高44.2C。 产生的结温将为86.2C。
虽然这很热、但它完全处于此器件的工作范围内、任何种类的冷却或散热都只能进一步帮助它。