大家好、团队、
关于 BQ25703A 数据表(REV.A)的内容、有一个内容被怀疑不正确、因此我想为客户确认。
(1) I2C 地址不同
作为器件的 I2C 地址、在第31页上提供了"D6H (1101101101_X)"的说明。
但是、即使使用二进制符号"1101101_X"、客户也无法访问它。
由于运行检查、他们能够使用二进制表示法中的"110_1011_x"进行访问。
(2) I2C 时序要求不正确
第18页,第19页
SCLK 脉冲宽度高--最小值4.7us
SCLK 脉冲宽度低--最小值4.7us
时钟频率--- 最小100KHz、最大400kHz
如果时钟频率最大为400kHz、SCLK 脉宽(高/低)的最小值应为1.25us。 在最低100kHz 时、SCLK 脉冲宽度(hig / Low)应为5us。
因此、如果最小脉冲宽度4.7us 是正确的、则最大时钟频率将为100kHz。
另一方面、 如果 时钟频率正确、SCLK 的最小脉冲宽度应小于1.25us。
如果您可以确认哪一项是正确的、描述或客户的观点、那将会很有帮助。
我期待收到你的回复。
此致、
梁太郎福井