This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:数据表中的 I2C 说明

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969444/bq25703a-i2c-description-in-the-data-sheet

器件型号:BQ25703A

大家好、团队、

关于 BQ25703A 数据表(REV.A)的内容、有一个内容被怀疑不正确、因此我想为客户确认。

(1) I2C 地址不同
作为器件的 I2C 地址、在第31页上提供了"D6H (1101101101_X)"的说明。

但是、即使使用二进制符号"1101101_X"、客户也无法访问它。

由于运行检查、他们能够使用二进制表示法中的"110_1011_x"进行访问。

(2) I2C 时序要求不正确

第18页,第19页
SCLK 脉冲宽度高--最小值4.7us
SCLK 脉冲宽度低--最小值4.7us
时钟频率--- 最小100KHz、最大400kHz

如果时钟频率最大为400kHz、SCLK 脉宽(高/低)的最小值应为1.25us。 在最低100kHz 时、SCLK 脉冲宽度(hig / Low)应为5us。
因此、如果最小脉冲宽度4.7us 是正确的、则最大时钟频率将为100kHz。
另一方面、 如果 时钟频率正确、SCLK 的最小脉冲宽度应小于1.25us。

如果您可以确认哪一项是正确的、描述或客户的观点、那将会很有帮助。

我期待收到你的回复。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    感谢您选择 BQ25703A。 我对数据表中的混乱感到抱歉。 我们将努力改进。

    二进制地址错误、应为1101 011x、即 D6H。

    2、时序参数是根据100kHz 工作频率引用的。 但该器件也在400kHz 频率下工作。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    感谢您的建议。 让我确认我的理解是否正确。

    关于第二个问题、可以说、即使时钟频率提高到400kHz、脉冲宽度最小值4.7us 也不会改变吗?

    我认为增加频率会使脉冲宽度小于100kHz 时的脉冲宽度。

    此致、
    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    再说一次、很抱歉造成混淆。 4.7us 规格仅适用于100kHz、不适用于400kHz。  

    BQ25703A 时序在400kHz I2C 规格内、但数据表中未列出。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    现在一切都很清楚。

    数据表中的描述适用于100kHz 操作。 对于400kHz 运行、 没有脉宽描述、但是运行中没有问题。

    感谢大家的帮助。

    此致、
    梁太郎福井