This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:如何在设计补偿网络时考虑输出电容

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969271/tps65400-how-to-account-for-the-output-capacitance-in-designing-the-compensation-network

器件型号:TPS65400

TI 朋友和家人、

我们的客户目前正在使用 TPS65400设计应用、目标如下:

  • SW1:1.0V @ 2.6A
  • SW2:3.3V @ 3.0A
  • SW3:1.8V @ 1.8A
  • SW4:1.5V @ 1.8A

他们目前使用 Arty_Z7_Sch.pdf (随附)作为参考、因为它使用当前用于此应用的 FPGA。 补偿网络值存在问题:RC、CC 和 Croll。 也就是说、不能轻松地将附加应用中使用的值与 Webench 或使用 TPS65400数据表进行的计算相匹配。 具体而言、如果原理图13的第12页中使用 Co = 22uF (或等效降额值)、它们会得到与应用中使用的 RC 值相比太低的 RC 值。 但是、当它们尝试考虑相应1.0V、3.3V、1.8V 和1.5V 电源轨的所有挂起电容时、它们会得到太大的值。  在设计补偿网络时,考虑输出电容的正确方法是什么?

 作为参考、以下是我的设计中每个电源轨的总电容值:

  • 总 UF 在+1.0V 时:617 μ F
  • 1x 22u
  • 1个330u
  • 2x 100u
  • 1个47u
  • 3x 4u7
  • 8x 470n
  • 3.3V 时的总 UF:350uF
  • 1x 22u
  • 1x 100u
  • 4个47u
  • 7x 4u7
  • 15x470n
  • 1.8V 时的总 UF:227uF
  • 1x 22u
  • 1x 100u
  • 2x 47u
  • 2x 4u7
  • 4x 470n
  • 1.5V 时的总 UF:148uF
  • 1x 22u
  • 1x 100u
  • 1个4u7
  • 4x 470n
  • 2x 10U

我们期待着再次收到。

Ty、
是的

e2e.ti.com/.../Arty_5F00_Z7_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yorkey

    在我的一侧、只应考虑使用输出滤波器直接连接到 TPS65400输出引脚的电容器。 例如、CH1输出3.3V、用作输出滤波器的电容器为22uF、3.3V 用作其他 IC 的输入、输入电容器为100uF、此时、您应该只考虑22uF、 因为当3.3V 连接到 IC 的导线中存在寄生电感时、它会馈送。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ruby。  感谢您的评论。  客户可以访问此主题、也可以决定进一步评论。  请继续关注、但现在您已经提供了适当的意见、我们对此表示感谢。

    Ty、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yorkey

    不用客气。 现在、让我们等待客户。

    BR

    Ruby