Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
TI 朋友和家人、
我们的客户目前正在使用 TPS65400设计应用、目标如下:
- SW1:1.0V @ 2.6A
- SW2:3.3V @ 3.0A
- SW3:1.8V @ 1.8A
- SW4:1.5V @ 1.8A
他们目前使用 Arty_Z7_Sch.pdf (随附)作为参考、因为它使用当前用于此应用的 FPGA。 补偿网络值存在问题:RC、CC 和 Croll。 也就是说、不能轻松地将附加应用中使用的值与 Webench 或使用 TPS65400数据表进行的计算相匹配。 具体而言、如果原理图13的第12页中使用 Co = 22uF (或等效降额值)、它们会得到与应用中使用的 RC 值相比太低的 RC 值。 但是、当它们尝试考虑相应1.0V、3.3V、1.8V 和1.5V 电源轨的所有挂起电容时、它们会得到太大的值。 在设计补偿网络时,考虑输出电容的正确方法是什么?
作为参考、以下是我的设计中每个电源轨的总电容值:
- 总 UF 在+1.0V 时:617 μ F
- 1x 22u
- 1个330u
- 2x 100u
- 1个47u
- 3x 4u7
- 8x 470n
- 3.3V 时的总 UF:350uF
- 1x 22u
- 1x 100u
- 4个47u
- 7x 4u7
- 15x470n
- 1.8V 时的总 UF:227uF
- 1x 22u
- 1x 100u
- 2x 47u
- 2x 4u7
- 4x 470n
- 1.5V 时的总 UF:148uF
- 1x 22u
- 1x 100u
- 1个4u7
- 4x 470n
- 2x 10U
我们期待着再次收到。
Ty、
是的