This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:最小 Vout 规格

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969724/lmr62014-minimum-vout-specification

器件型号:LMR62014

您好!

在 LMR62014数据表中、RL 存在最小 Vout 条件。

请解释 RL 代表什么。

2.我的客户考虑使用输入电压为5V、输出电压为5.8V 的 LMR62014。 在本例中无法使用 LMR62014?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    感谢您的联系。

    RL 表示电阻负载。  

    5.8V 的负载电流如何? 请确保电感器峰值电流不会触发器件开关电流限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢你的答复。

    1.请您详细介绍一下吗? 为什么最小 Vout 因电阻负载而异?

       如果负载电流发生变化、电阻负载是否也会发生变化?

    2.它将用于 TPS6508640的 VSYS 输入,用于输入电压为5V 的应用。

       根据用户的设计、我认为它可以在40mA 至400mA 范围内使用。 您能否告诉我们如何设计输入电压为5V、输出电压为5.8V 的 LMR62014。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    1.此"负载条件下的最小输出电压"规格是指在提供的电阻负载 RL 的情况下、该器件可以输出的最小输出电压。 例如、Vin=3.3V、RL=15 Ω、输出电压通常可由用户设置为6.5V。 在相同的3.3V 输入电压下、如果用户设置 RL=43 Ω、则输出电压可以设置为更高、例如通常为10V。 原因是输出电压更高、负载电流 Iout 更大(Iout = Vout/RL)、然后稳态电感器电流更大、直到触发器件开关电流限制。  

    因此、该规格试图显示在某些 Vin、RL 条件下使用近似输出电压范围。

    2.您可以使用 ti.comm 上的 WEBENCH 工具根据输入电压/输出电压规格设计电路。