您好!
在 LMR62014数据表中、RL 存在最小 Vout 条件。
请解释 RL 代表什么。
2.我的客户考虑使用输入电压为5V、输出电压为5.8V 的 LMR62014。 在本例中无法使用 LMR62014?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jack:
感谢你的答复。
1.请您详细介绍一下吗? 为什么最小 Vout 因电阻负载而异?
如果负载电流发生变化、电阻负载是否也会发生变化?
2.它将用于 TPS6508640的 VSYS 输入,用于输入电压为5V 的应用。
根据用户的设计、我认为它可以在40mA 至400mA 范围内使用。 您能否告诉我们如何设计输入电压为5V、输出电压为5.8V 的 LMR62014。
谢谢你。
JH
您好、JH、
1.此"负载条件下的最小输出电压"规格是指在提供的电阻负载 RL 的情况下、该器件可以输出的最小输出电压。 例如、Vin=3.3V、RL=15 Ω、输出电压通常可由用户设置为6.5V。 在相同的3.3V 输入电压下、如果用户设置 RL=43 Ω、则输出电压可以设置为更高、例如通常为10V。 原因是输出电压更高、负载电流 Iout 更大(Iout = Vout/RL)、然后稳态电感器电流更大、直到触发器件开关电流限制。
因此、该规格试图显示在某些 Vin、RL 条件下使用近似输出电压范围。
2.您可以使用 ti.comm 上的 WEBENCH 工具根据输入电压/输出电压规格设计电路。