This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:R2的最大值

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969299/tps61099-maximum-value-of-r2

器件型号:TPS61099

您好的支持团队、
我对 TPS61099数据表中的以下句子有疑问。

9.2.1.1.2《输出电压编程》、第16页、SLVSD88K
'为了获得最佳精度、流经 R2的电流应比 FB 引脚泄漏电流大100倍。'

对于典型值、IFB_LKG 为10nA、而对于最大值为50nA。

R2电流是否应高于5uA 的最大标准?
或者是否可以采用1uA 或更高的典型标准?

我想知道 R2的最大值。

R2 < VREF/(IFB_LKG*100)= 1V/5uA = 200kΩ Ω?

R2 < VREF/(IFB_LKG*100)= 1V/1uA = 1MΩ Ω?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice:

    我建议使用大约200kOhm 的电阻。

    但是、如果将其增加到1Mohm、则主要问题是 Vout 的精度。 如果没有特殊请求,我认为风险不是太大。