请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61099 您好的支持团队、
我对 TPS61099数据表中的以下句子有疑问。
9.2.1.1.2《输出电压编程》、第16页、SLVSD88K
'为了获得最佳精度、流经 R2的电流应比 FB 引脚泄漏电流大100倍。'
对于典型值、IFB_LKG 为10nA、而对于最大值为50nA。
R2电流是否应高于5uA 的最大标准?
或者是否可以采用1uA 或更高的典型标准?
我想知道 R2的最大值。
R2 < VREF/(IFB_LKG*100)= 1V/5uA = 200kΩ Ω?
R2 < VREF/(IFB_LKG*100)= 1V/1uA = 1MΩ Ω?
此致、
DIE-K