This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BAT 学习失败的原因

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968599/bq28z610-r1-causes-of-bat-learning-failure

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好 TI

我请您分析 BAT 学习失败的原因。

情况

我通过更改包含学习数据的 PCM 的设置来运行学习。

此外、包含学习数据的电池组单元已删除、并连接了另一家制造商的电池以执行学习。

此单元格没有化学 ID。 我们进行了培训以申请化学 ID。


我已连接日志和数据存储器。

e2e.ti.com/.../Fail.zip

电池  

型号:SP454292SF/   锂离子聚合物

制造商:利申

容量:2910mAh

充电电压:4.4V

结束电压:3V

Nomianl 电压:3.85V

最大充电电流:1C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    必须在学习周期完成之前选择 ChemID。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用没有化学 ID 的单元格。 使用现在提取的学习数据、通过 GPC 包装器项目1接收到类似的化学 ID 后、我能否完成学习?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    请遵循 GPCCHEM。

    谢谢、