请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
您好 TI
我请您分析 BAT 学习失败的原因。
情况
我通过更改包含学习数据的 PCM 的设置来运行学习。
此外、包含学习数据的电池组单元已删除、并连接了另一家制造商的电池以执行学习。
此单元格没有化学 ID。 我们进行了培训以申请化学 ID。
我已连接日志和数据存储器。
电池
型号:SP454292SF/ 锂离子聚合物
制造商:利申
容量:2910mAh
充电电压:4.4V
结束电压:3V
Nomianl 电压:3.85V
最大充电电流:1C