Other Parts Discussed in Thread: LM5164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5164 你(们)好。
这可能更多地是关于开关电源的一般性问题... 或者、它确实是特定于部分的。 不确定;)
我将 LM5164用于我的许多电路板、在这些电路板上、我需要降压转换器从48-80V 降至5V。
为了能够对微控制器进行编程、某些电路板上有一个 ISP 编码器调试连接器。
因此、USB 编程器还可以通过 ISP 连接器直接为5V 电源轨供电。
现在我想知道... 我是否必须在 LM5164的后面放置一个二极管、以防止其受到"反向电压"的影响?
想象一下、48V 主电源断开、LM5164处于非活动状态、但5V 电源轨是通过 ISP 提供的...
期待您的想法! 谢谢您的观看。