This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:需要反向电压保护?

Guru**** 2767765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968894/lm5164-protection-against-reverse-voltage-required

器件型号:LM5164

你(们)好。

这可能更多地是关于开关电源的一般性问题... 或者、它确实是特定于部分的。 不确定;)

我将 LM5164用于我的许多电路板、在这些电路板上、我需要降压转换器从48-80V 降至5V。

为了能够对微控制器进行编程、某些电路板上有一个 ISP 编码器调试连接器。

因此、USB 编程器还可以通过 ISP 连接器直接为5V 电源轨供电。

现在我想知道... 我是否必须在 LM5164的后面放置一个二极管、以防止其受到"反向电压"的影响?

想象一下、48V 主电源断开、LM5164处于非活动状态、但5V 电源轨是通过 ISP 提供的...

期待您的想法! 谢谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我建议在输出端放置一个二极管。 我相信这就是您所说的"通过在其后面放置一个二极管?"。 当系统输出端的电压高于输入端的电压时、会发生反向电流。

    例如、在您提到的删除输入源的示例中、会导致"反向电流"。 如果反向电流发生正向偏置、则反向电流可以向后流经 MOSFET 体二极管、因为 FET 输出电压大于输入电压。

    此致、
    Alejandro