This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38853:TO220的 RθJC (bot)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968109/lp38853-r-jc-bot-of-to220

器件型号:LP38853

您好!

我  在其中一个设计中使用 LP38853、TO220封装。 这是一种旧设计。

当我使用它时 、TO220封装数据表中的 μ RθJC (bot)为3 C/W

现在我看到有一个新的数据表、但在新的数据表中、 RθJC (bot)是不适用的。

为什么它更改为 nA?

 您是否知道 μ RθJC (bot)值应该是什么?

我要随附2个数据表(旧版和新版)e2e.ti.com/.../TI-LP38853.pdfe2e.ti.com/.../TI-LP38853-new.pdf

Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、您好!

     我不确定为何删除了 RθJC (bot)值、我们会偶尔更新我们的热模型、以便它们可以根据更好的模型稍微改变。 但是 、对于 RθJC (bot) 3 C/W 似乎高于我的预期、当我查看 TO-220封装中的其他 LDO 时、通常低于1 C/W  

    我是否可以询问 您将 RθJC (bot)值用于什么? 这种热指标可能很难使用、因为底部通常靠近 PCB、因此很难/不可能测量底部外壳温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这 是我从底部冷却器件的方法。

    我需要进行计算\离子、以确保我可以使用器件消耗的功率来冷却器件。

    Yuval  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、您好!

      ΨJB 器件的底部将连接到 PCB、则可以使用 RθJA Ω 或 RθJB Ω/Ω 热指标、因为 PCB 充当散热器。  使用 RθJC (bot)这样做不太常见、因为您仍然需要能够确定/估算焊料中存在的热阻、以及 PCB 中通过环境空气或已知点的热阻 电路板上的特定温度(可能可以使用深入的热建模工具来完成、但手工很难做到)。  

     RθJB、我的 ΨJB 是、如果您知道器件旁边的 PCB 温度、则可以使用 Δ V/Δ T、 如果您没有该信息、并且计划根据环境空气温度进行计算、那么我建议使用 RθJA μ m、但需要注意 的是、RθJA μ m 非常依赖于 PCB 布局以及热 IC 与周围连接了多少金属。 数据表中发布的内容假定 JEDEC 标准高 K 电路板(2S2P)、但您的 PCB 布局可能优于或差于 JEDEC 标准。 我们有一份应用手册、其中比较 了各种布局的实际 RθJA Ω、您可以使用这些布局来更好地估算 PCB (TO-252的结果将最适用于您的用例)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不使用 PCB 对器件进行冷却、而是使用水冷却系统对器件进行冷却。

    您知道该器件的 Qjc 是什么吗? 这将有助于我计算器件的 PD。  

    谢谢、

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuval、

    啊、我看到、是的、这是用于您的用例的正确热指标。 封装实际上没有变化、因此我将继续使用最初发布在较早版本的数据表中的3C/W