This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:TPS40425默认两相操作

Guru**** 1162290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425, TPS40428
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968830/tps40425-tps40425-default-two-phase-operation

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件: TPS40428

您好!

我已将 TPS40425设计为两相操作。在完成大部分工作后、我意识到默认模式是双路输出。

遗憾的是、我的设计没有 PMBus。 查找新器件和设计需要大量时间。

请您建议进行任何快速更改吗?

提前感谢。

此致、

Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有一个关于 e2e 的类似问题。 该器件可在两相模式下使用、采用默认设置。 多控制器运行(3+1和4+0运行)需要在 MFR_22中进行相位数编程。  

    但是、请检查 IOUT_CAL_GAIN 的默认值、该值确实需要与您的电感器 DCR 相匹配。 使用 TPS40428 +智能功率级、而不是默认设置下的 TPS40425+DCR 感应、可能会更好、因为智能功率级具有5m Ω 的固定电流感应增益。  

    e2e.ti.com/.../829518

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的回复。

    我在 e2e 中完成了这个帖子、并检查了 TPS40428。 两个数据表对 MFR_SPECIFIC_22的描述相同。

    请参阅下面的内容。 默认值:00b、这是双通道操作。

    如果我的理解有误、请告诉我。

    谢谢、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 FB2引脚拉至 BP5是将第二个通道实际置于循环从模式的方法。  

    MFR_22中的编程用于为三相模式设置更高的振荡器频率、并在四相模式下启用90deg/120deg 相移。 对于2PH 设计、无论是1+1还是2+0、您都将获得1x 频率和180度相移。 对于多控制器操作、需要更多设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的确认。

    此致、

    Srinivas