主题中讨论的其他器件: TPS40428
您好!
我已将 TPS40425设计为两相操作。在完成大部分工作后、我意识到默认模式是双路输出。
遗憾的是、我的设计没有 PMBus。 查找新器件和设计需要大量时间。
请您建议进行任何快速更改吗?
提前感谢。
此致、
Srinivas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这里有一个关于 e2e 的类似问题。 该器件可在两相模式下使用、采用默认设置。 多控制器运行(3+1和4+0运行)需要在 MFR_22中进行相位数编程。
但是、请检查 IOUT_CAL_GAIN 的默认值、该值确实需要与您的电感器 DCR 相匹配。 使用 TPS40428 +智能功率级、而不是默认设置下的 TPS40425+DCR 感应、可能会更好、因为智能功率级具有5m Ω 的固定电流感应增益。