This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20146:比较器阈值

Guru**** 2928150 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20146, TPS62869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968379/lm20146-comparator-threshold

器件型号:LM20146
主题中讨论的其他器件: TPS62869

 LM20146具有内部+2.7V 稳压器。

如果稳压器输出变为2.6V,是否会导致内部比较器阈值电压下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    根据 D/S 的第3页、VCC 引脚电压通常介于2.45V 和2.95V 之间。  2.6V 电压正常、器件预期电压为2.6V。

    LM20146非常旧。  较新、较小的 TPS62869是否能满足您的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯-桑

    感谢你的答复。

    您是否有比较器阈值电压@VCC 2.45V 至2.95V 的数据?

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    您指的是哪种比较器阈值电压?

    您是否在调试某些特定问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯-桑

    感谢你的答复。

    过压比较器。

    我们的客户检查了一些 IC、发现 OV 阈值为840mV~866mV。

    他们想知道过压比较器阈值与 VCC 之间的关系。

    此致、

    864 mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    您的实际问题似乎是关于 OVP 阈值?  是这样吗?

    如果您对应用中测量的 OVP 阈值还有其他问题、请发送测量波形和设置。

    如果您通过测量 FB 引脚上的电压来测量 OVP 阈值、并且如果您获得的 FB 电压介于840mV 和866mV 之间、则这在规格范围内。  840mV 和866mV 比0.8V 标称 FB 引脚电压高5%和8%、这在 D/S 第4页的 OVP 限制范围内 这些值没有问题。

    未指定 VCC 电压与 OVP 阈值之间的关系(如果有)。