Other Parts Discussed in Thread: LM20146, TPS62869
主题中讨论的其他器件: TPS62869
LM20146具有内部+2.7V 稳压器。
如果稳压器输出变为2.6V,是否会导致内部比较器阈值电压下降?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kura-San、
您的实际问题似乎是关于 OVP 阈值? 是这样吗?
如果您对应用中测量的 OVP 阈值还有其他问题、请发送测量波形和设置。
如果您通过测量 FB 引脚上的电压来测量 OVP 阈值、并且如果您获得的 FB 电压介于840mV 和866mV 之间、则这在规格范围内。 840mV 和866mV 比0.8V 标称 FB 引脚电压高5%和8%、这在 D/S 第4页的 OVP 限制范围内 这些值没有问题。
未指定 VCC 电压与 OVP 阈值之间的关系(如果有)。