This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:TPS65235的替代器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968736/tps65235-alternative-part-for-tps65235

器件型号:TPS65235

您好!

我们的客户询问 我们是否有 TPS65235替代器件、该器件具有相同的 Vin/Vout/Iout 条件、但不需要 DiSEqC 协议支持。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff  

    没有这种替代部件。  

    如果您不需要 DiSEqC 功能、只需将 EXTM 拉至低电平、然后移除外部 Q1、C12、L2、R0并悬空 DIN 和 DOUT 引脚即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma Zhao:

    明白了、感谢您的回复。