This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:查看 TPS40210反激式原理图

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968047/tps40210-check-the-tps40210-fly-back-schematics

器件型号:TPS40210

您好、Sirs、

您能否查看反激式应用的 TPS40210原理图?
如果需要进行任何更改、请告知我。 谢谢!

设计请求如下所示。
最小输入电压:11.4V
输入电压典型值:12V
最大输入电压:12.6V
 
最大输出电压:56V
最大输出电流:0.7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您使用 TPS40210进行设计。 我的评论:

    • L10=3.3uH 在那里似乎太大。  第二级滤波器可能只需要0.33uH 或更小的电流。
    • 添加一个与 C123并联的电解电容器。
    • 增大 R189和 R216尺寸、以便能够处理功率耗散。  0603和0805都不足够。
    • 如果需要使用并联二极管来缩短关断时间、请为 R418保留一个并联二极管。  
    • 仔细检查 C345是否接地(我看不到接合点)。 在布局中、C345接地引脚应靠近 IC GND 引脚。
    • 确保您的辅助绕组可以产生大于 Q24产生的电压的电压。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi