请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 您好、Sirs、
您能否查看反激式应用的 TPS40210原理图?
如果需要进行任何更改、请告知我。 谢谢!
设计请求如下所示。
最小输入电压:11.4V
输入电压典型值:12V
最大输入电压:12.6V
最大输出电压:56V
最大输出电流:0.7A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Henry、
感谢您使用 TPS40210进行设计。 我的评论:
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi