请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33640 主题中讨论的其他器件:LM61440、 LM61460
您好!
我想使用控制电压调节 LMR33640ADDA 的输出电压。
我修改了原理图(绿色)。
控制电压介于0V 至5V 之间。
输出电压应介于15V 至0V 之间。
输出电流取决于负载、最大值为 3A。
如果这些修改违反了 LMR33640ADDA 的设计规则、您可以看看吗?
谢谢、
阿伦