This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高频负到负转换器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967916/high-frequency-negative-to-negative-converter

主题中讨论的其他器件:LM5002

我目前使用 LM5002将-40V 转换为-15V。 我想使用高于 AM 无线电频带的更高频率。  LM51571是否是此类应用的理想选择?  实现方式是否相似、将输出反相以创建反馈信号?  是否有更好的器件可用于此目的?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Les、

    您的新设计中的负载电流如何?  

    B R

    Andy