Other Parts Discussed in Thread: LM5002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5002我目前使用 LM5002将-40V 转换为-15V。 我想使用高于 AM 无线电频带的更高频率。 LM51571是否是此类应用的理想选择? 实现方式是否相似、将输出反相以创建反馈信号? 是否有更好的器件可用于此目的?
感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.