This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:LM5180电压电平问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967907/lm5180-q1-lm5180-voltage-level-problem

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25184、 LM5180

您好!

根据数据表、我确定了3.3输出电压的反馈电阻器。
但是、我在输出端获得的电压超过30伏、并且更改 FB 电阻器没有反应。 变压器1:1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您需要在输出端使用齐纳二极管来钳制无负载电压,例如,对于12V 的标称输出电压为13V。 如果施加一些负载、它应按预期进行调节。

    如果匝数比为1:1、则12V 输出的反馈电阻应为121k (例如、请参阅 LM25184 12V EVM)。 此外、初级侧钳位齐纳二极管应设置为反射电压的150%、在本例中为18-24V。 您可以使用 LM5180快速入门计算器来帮助进行组件选择。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的快速响应!
    据我所知、如果我放置 TVS 二极管、电流将始终流过该二极管、当连接负载时、电压将下降。 您是否需要确保电路中的最小电流、以便微电路接收反馈? 正确调节必须流经的最小电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    最好在输出端使用齐纳二极管、因为它提供精确的钳位电压(而 TVS 钳位电平随电流而变化)。 齐纳二极管应设置为标称 Vout 的110-120%。

    最小开关频率为12kHz,这决定了向输出提供的一定数量的功率= 0.5*Lmag*IMIN^2*FSW-min 负载电流应足够高、以克服这一问题、从而 实现稳压(满负载~0.5%)。

    此致、

    Tim