请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 我们需要了解以下 TPS82130规格、以满足指定的输入和输出要求。 在其他一些线程中看到了类似的查询、但进一步的讨论处于私有模式。
需要两种组合:一种是12V 至5V、另一种是3.3V 至1.2V
VIN=12V/3.3V
Vout=5V/1.2V
Iout=1.5A/0.5A
热降额
负载调节
线路调节
开关频率
PWM 模式下的输入和输出纹波
PSM 模式下的输入和输出纹波
负载瞬态
无负载启动
电阻负载下的启动/关断
此致
Hafiz