This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130规格

Guru**** 2392285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967928/tps82130-tps82130-specifications

器件型号:TPS82130

我们需要了解以下 TPS82130规格、以满足指定的输入和输出要求。 在其他一些线程中看到了类似的查询、但进一步的讨论处于私有模式。  

需要两种组合:一种是12V 至5V、另一种是3.3V 至1.2V

VIN=12V/3.3V

  Vout=5V/1.2V

  Iout=1.5A/0.5A

  热降额

  负载调节

  线路调节

  开关频率

  PWM 模式下的输入和输出纹波

  PSM 模式下的输入和输出纹波

  负载瞬态

  无负载启动

  电阻负载下的启动/关断

此致

Hafiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haja、

    我们建议您运行 Webench /PSpice 模型来获取仿真结果、或请求 EVM 并在工作台上进行测试。

    如果您有任何疑问、请告知我们、我们需要根据您的结果进行进一步解释。 谢谢。