各位专家、您好!
当输入/输出电压差异很小时、您能否告诉我以下 TPS7A8300特性?
(1) 在偏置、Iout=0.085A、Vin=1.3V 的条件下是否可以输出 Vout=1.2V?
(2) 数据表中有 Vout = 1.2V、Vbias =开路、Iout = 1.5A 时的 PSRR 图、但在输入偏置电压为1.3V 时、您能告诉我 PSRR 信息吗?
(3) 如果输入/输出电压差很小、除了压降电压和 PSRR、我们还应该了解其他任何特性吗?
感谢你的帮助。
此致、
太藤竹村