This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:输入/输出电压差很小时的特性

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159201/tps7a8300-characteristics-when-input-output-voltage-difference-is-small

器件型号:TPS7A8300

各位专家、您好!

当输入/输出电压差异很小时、您能否告诉我以下 TPS7A8300特性?

(1) 在偏置、Iout=0.085A、Vin=1.3V 的条件下是否可以输出 Vout=1.2V?

(2) 数据表中有 Vout = 1.2V、Vbias =开路、Iout = 1.5A 时的 PSRR 图、但在输入偏置电压为1.3V 时、您能告诉我 PSRR 信息吗?

(3) 如果输入/输出电压差很小、除了压降电压和 PSRR、我们还应该了解其他任何特性吗?

感谢你的帮助。

此致、

太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    (1)是的、此部件的压降即使在温度下也不超过300mV。 在1V 余量下、器件将运行。

    (2)我们没有针对这些确切条件的特定图、但从给定的图中可以看出、不同条件下的形状相对相同、电平是变化的。 在您的特定情况下、Vin 低于最低、这将对将低频和中频频率转换为较低量的图形产生负面影响、而高频不会产生显著影响。 此外、在1.5A 时、通过将负载电流降低至85mA、您将看到 PSRR 性能升高。 PSRR 也可以通过供应偏置轨而不使其保持断开来增加。

    (3)当 LDO 上的余量非常小时、线路和负载调节等瞬态性能会降级、VOUT 将对瞬态条件做出更大的响应、随后更糟糕的响应。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。

    PSRR 也可以通过供应偏置轨而不使其保持断开来增加。

    在输入1.3V 至1.4V 的偏置电压时、低频和中频频率中的 PSRR 是否会提高到与1.5V 时相同的程度?

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    通过使用偏置轨为器件供电、您将看到低频和中频频率有所改善、而不是高频、因为这些都由寄生频率决定。 然而、当您接近压降时、1.3V 和1.4V 输入电压运行的性能仍将比1.5V 输入电压差。 提供 VBIAS 时、1.4V 应更接近、但与该器件仍有差异。  

    此致、

    John