您好!
我们在设计中使用有源 EMI。 LM25149用作宽输入电压降压、工作频率为600kHz。 连接到输出端的负载为(其他负载) 3个降压转换器(800kHz)。 我们的负载(60W)会定期打开和关闭。 导通时间可以从∼50ms 到几秒、然后是关断时间、从50ms 到秒。
如果负载持续切换、则 AEF 的性能非常出色、QP 会降低约20dB (与 AEF 关闭相比)。 在瞬态负载下、AEF 可提供大约8dB 的 QP。
对于如何改善瞬态负载下的滤波器行为、是否有任何建议?
非常感谢
Petr