This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:VCCX 引脚、Webench 设计说明

Guru**** 2531140 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, CSD17309Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159340/lm25118-vccx-pin-webench-design-clarification

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: CSD17309Q3

各位专家:

我正在研究采用 LM25118电源控制器的设计。 CX 有 Webench 的设计,怀疑该设计中的其中一个连接。 能否确认连接正确?
下面是 Webench 针对此特定问题共享的 PDF 设计。
 
查看 VCCX 引脚、可以看到它与输出相连。 根据此引脚的说明"外部提供的偏置电源的可选输入。 如果 VCCX 引脚上的电压大于3.9V、则内部 VCC 稳压器将被禁用、VCC 引脚从内部连接到 VCCX 引脚电源。 如果未使用 VCCX、则连接到 AGND。"
 
查看数据表中的参考设计、其中该线路上有一个"N/A"电阻器连接到输出、我相信该引脚应该没有连接、但我想在 客户提交 PCB 之前与熟悉芯片的专家确认。

以供您确认。

此致、
阿尔基·A.

e2e.ti.com/.../web-bench-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    非常感谢您提出这个问题。 Webench 显示 VCCX 与 VOUT 连接错误。 我将注意更新此内容。

    请建议客户将 VCCX 保持断开状态或连接到 GND、以其布局中更容易的为准。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的确认。 客户需要专家帮助:

    鉴于此 Webench 错误、我认为请工程师/专家仔细查看整个设计、看看 Webench 是否出现其他错误是明智之举。 请安排好这个吗? 同样、该电源的参数如下: 8至36Vdc 输入、12Vdc 输出、高达6安培输出。
    此外、随附了我的 BOM 并更正了 TI LM2118电源的原理图。  如您所知、在主要供应商的库存中很难找到 FET。 我想知道我们是否可以同时对 M1和 M2使用 CSD17309Q3、我想对 FET 和 M1的 BSC037N08NS5ATMA1都使用此案例样式、但很难找到、而 Webench 列出的其他替代产品的交货周期超过一年。
    当然、我们必须使用实际可用的其他一些 TI FET。
    有什么建议吗? 再次感谢。
    此致、
    阿尔基·A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie A.

    Webench 不应存在任何其他问题、但作为使用快速入门计算器检查设计的第一步、将会有所帮助。 请在此处下载 :https://www.ti.com/lit/zip/snvu065 、然后检查您的设计是否满足此处给出的要求。 请注意使用6A 电流时、可能会使二极管的功率耗散产生问题。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigite、

    CX:感谢您提供电子表格。  但是、这确实为作品注入了一把扳手。  电子表格中显示的值差别很大、Webench 建议的组件不在电子表格显示的最小值范围内... 例如、电子表格告诉我、使用4.7uH 电感器时、最小电流规格为32.7安培、但 Webench 提供的电感器规格为24安培电感器。  同样、电子表格指定的感测电阻的规格至少为2.5W、而来自 Webench 的感测电阻为2W (该串联电阻最大)。  另一个示例是这样

    我不确定从这里到哪里去。  同样、我认为我需要您的一位工程师来确认 Webench 设计、我无法通过您共享的电子表格确认该设计。

    这是指向我的设计的链接: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=79D518BCBDB141C8

    我已附上了电子表格、其中我已完成了尽可能多的输入。  请注意第二个选项卡、BOM 和上面提到的电流值。

    我使用了替代产品 M1 BSC037N08NS5ATMA1、因为建议的器件已从供应链中退出至少一年。  我仍然想在这里找到一个价格更便宜的 FET、但可以满足这一要求。

    此外、我使用8K760和1K000值对反馈电阻分压器的 E192 (0.1%)电阻器进行了规范、这使我比1%值(Vout 11.88)更接近12.0V 的目标 Vout。

    为了保持一致性、我还附上了一份有关我正在使用的 BOM 的电子表格。

    我一直停留在这里、直到我们能够解决这些不一致之处。  是否应该相信 Webench?

    非常感谢您在这里提供的任何帮助。  我使用此电源的 PCB 设计(请参阅下面图片中的该部分)已经完成、如果在我们计划于本周进行原型生产之前、我可以解决这些不一致之处、那么我很高兴使用此电源设计。

    此致、
    阿尔基·A.

    e2e.ti.com/.../TI-Calculator-snvu065a.xlsm

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ArSuzy、

    很抱歉、我找不到您提到的附件、很抱歉给您带来不便。

    我检查了 Webench 设计、它看起来不错、只是 VCCX 连接错误、很快就会更新。

    对于峰值电感器电流、Webench 会注意设计不会变得太大。 如果您查看电感器数据表中的电感器行为随电流的变化、则电感会缓慢变化、因此它可用于峰值电流高于数据表中表中给出的饱和电流值的情况。 电子表格仅提供计算值、而不检查所用电感器的行为。

    但请始终记住、工具只能为电源提供起点。 实际设计上的测量至关重要、因为工具不包含所有寄生元件以及布局寄生效应。 布局可能会使电源发生接通和断开。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回答。 我更新了我之前评论中的附件。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ArSuzy、

    感谢您添加附件。 如果还有其他问题、请告诉我。 否则、我将关闭该线程。

    此致、
    Brigitte