This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:使用3或4个 IC 实现电流共享和交错运行

Guru**** 2510525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137232/tps40428-current-sharing-and-interleaved-operation-with-3-or-4-ics

器件型号:TPS40428

你(们)好

我们知道 TPS40428可通过2个 IC 支持高达4相、但客户希望设计灵活的 POL 模块、他们仅使用 TPS40428的一个通道、并希望它能够与其他 TPS40428模块并行。 那么、我想在这里联系并查看 TPS40428是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说使用2个 IC 的3个可堆叠通道吗? 答案是肯定的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mahmoud

    感谢您的回复! 不是、我指3个或更多个 IC、而不仅仅是2个 IC。 例如、4个并联 TPS40428以实现更高的输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我相信堆叠限制为4个通道。 相位配置只有2位。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mahmoud

    感谢您的回复、如果我们连接了4个 TPS40428的所有 SYNC、PHSET、ISH 和 COMP、该怎么办? 它能否实现电流共享? 我们希望了解有关 SYNC 和 PHSET 函数的更多详细信息、但数据表中的信息不多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗好、

    数据表显示了对4个通道的限制。 我目前不确定、我会仔细研究它、并在我获得信息后通知您

    此致、Mahmoud