This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:输出电容值

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3697

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133213/lm3697-output-capacitor-value

器件型号:LM3697

大家好、

如数据表所述、考虑直流降额时、我们建议输出电容> 0.4uF。 我不确定值的原因。 您可以告诉我该值的公式吗?

据我了解、输出电容器用于从 LM3697升压输出电压。 我使用了 LP8866、但我们将10uF 电平电容作为输出电容。 我不知道为什么 LM3697输出电容= 1uF 就足够了。 以及在考虑直流降额时如何定义0.4V。

此致、

罗伊   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    在我们的 EVM 上、该电容器为1uF。 该电容由输出电压纹波决定。

    2.要降额、您需要找到所用电容器的数据表。 在数据表中、应该有一个图来显示不同电压下的实际电容。 输出电压下的电容应大于0.4uF。

    BR

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您还有其他问题吗? 如果没有、我稍后将关闭此案例。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、 请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    BR

    Patrick