Other Parts Discussed in Thread: LM3697
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3697 大家好、
如数据表所述、考虑直流降额时、我们建议输出电容> 0.4uF。 我不确定值的原因。 您可以告诉我该值的公式吗?
据我了解、输出电容器用于从 LM3697升压输出电压。 我使用了 LP8866、但我们将10uF 电平电容作为输出电容。 我不知道为什么 LM3697输出电容= 1uF 就足够了。 以及在考虑直流降额时如何定义0.4V。
此致、
罗伊