This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:频率变化

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160408/tps62125-frequency-variation

器件型号:TPS62125
主题中讨论的其他器件:TPS62150

您好!

通过图33、34和35可以看出、频率变化与理论不符("了解中的频率变化
DCS-Control
拓扑"- Chris Glaser 发表
)。

实际上、在 DCS 控制方案中、频率会随负载电流而升高(由于占空比会随损耗和恒定 Ton 而升高、因此只有频率才会升高)。

您如何解释这种现象?

此致、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    我在 WEBENCH 中对该器件进行了仿真、发现导通时间随着负载电流的增加而增加。 Rdson 和 LDCR 的组合会影响电感器充电的速度、因此对于较高的电流、器件会设置较长的导通时间、以获得足够的电感器电流来保持稳压。 这会导致频率降低、因为关断时间大致相同或更长。

    请告诉我这是否澄清了问题。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回答。

    但是、我想了解这是如何实现的。

    在所有文献中,DCS 控制方案如下图所示:

    据此、导通时间计时器仅取决于 VIN 和 VOS (主要是直流分量 I guess)。

    事实证明、这些假设不再成立。

    这很复杂、因为 TPS62150或 TPS6208x - DCS Control -在理论上也符合预期。

    我们如何解释这三个组件之间的差异?

    您是否有一份白皮书或更真实的 DCS 控制方案、让我能够预测这种行为?

    谢谢、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    在某些情况下、导通计时器并不严格依赖于 Vin 和 Vos。 这是由调制器的直接控制和补偿造成的(在方框图中由比较器显示)。 通常、使用 DCS-Control 时、当接近100%占空比时、该频率下降最为明显。 调制器将在高占空比时主导导通计时器、并会由于导通时间的增加而降低开关频率。

    我将检查我们是否有任何有助于理解 DCS-Control 的额外材料。

    谢谢、

    Joseph