Other Parts Discussed in Thread: TPS62150
主题中讨论的其他器件:TPS62150
您好!
通过图33、34和35可以看出、频率变化与理论不符("了解中的频率变化
DCS-Control 拓扑"- Chris Glaser 发表)。
实际上、在 DCS 控制方案中、频率会随负载电流而升高(由于占空比会随损耗和恒定 Ton 而升高、因此只有频率才会升高)。
您如何解释这种现象?
此致、
Adrien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joseph、
感谢您的回答。
但是、我想了解这是如何实现的。
在所有文献中,DCS 控制方案如下图所示:

据此、导通时间计时器仅取决于 VIN 和 VOS (主要是直流分量 I guess)。
事实证明、这些假设不再成立。
这很复杂、因为 TPS62150或 TPS6208x - DCS Control -在理论上也符合预期。
我们如何解释这三个组件之间的差异?
您是否有一份白皮书或更真实的 DCS 控制方案、让我能够预测这种行为?
谢谢、
Adrien
Adrien、您好!
在某些情况下、导通计时器并不严格依赖于 Vin 和 Vos。 这是由调制器的直接控制和补偿造成的(在方框图中由比较器显示)。 通常、使用 DCS-Control 时、当接近100%占空比时、该频率下降最为明显。 调制器将在高占空比时主导导通计时器、并会由于导通时间的增加而降低开关频率。
我将检查我们是否有任何有助于理解 DCS-Control 的额外材料。
谢谢、
Joseph