This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:扩展条件下的同步输出

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997222/lm5143-q1-syncout-output-at-extended-condition

器件型号:LM5143-Q1

您好!

我们的客户询问 SYNCOUT 导通通道波是扩展条件、这是高侧导通时间超过以下数据表中指定的开关频率。

在低 VIN 条件下、当高侧 MOSFET 的任一导通时间超过编程的振荡器周期时、LM5143-Q1会延长该通道的开关周期、直到 PWM 锁存器由超过控制器补偿电压的电流感应斜坡复位。 在这种情况下、振荡器(CLK1和 CLK2)独立和异步运行、直到两个通道都能在设定的频率下保持输出调节。

您能否告诉我 SYNCOUT 在一个通道中的扩展操作中的功能。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI-SAN、

    感谢您提出问题。 我们将对此进行详细研究、并尽快回复您。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI-SAN、

    SYNCOUT 信号将跟随振荡器频率最低的通道。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。

    我们继续检查 SYNCOUT 在分支区域中的工作原理。 然后、我们发现 SYNCOUT 没有输出最低振荡频率、而是遵循 CH2振荡频率、如下面所示。

    请再次检查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI-SAN、我们将再次进行检查、并尽快与您联系。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI-SAN、

    明天是美国的假期、我们将在第二天回复。

    谢谢你。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TIM-SAN、

    您能否告诉我 SYNCOUT 信号是否跟随 CH2时钟、因为我的测试结果看起来 SYNCOUT 只是跟随 CH2时钟、而不是跟 CH1。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI-SAN、

    我知道有一封关于此主题的内部电子邮件。 我将根据该讨论更新此主题。

    此致、

    Tim